欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

混凝土破碎机/砂浆灌浆机/抹光机的特点

  • 2023.12.26 13:16:34
  • 米思米
  • 3241

·       混凝土破碎机

·       砂浆灌浆机

·       抹光机

混凝土破碎机                                                                                                                                                 

这是用于道路维修、混凝土构造物破碎作业的设备。

                                               混凝土破碎机/砂浆灌浆机/抹光机的特点

特点

·       混凝土破碎机包括气动式和液压式两种。

米思米推荐商品:混凝土破碎机

混凝土破碎机/砂浆灌浆机/抹光机的特点

商品型号:AT-2116

用途

用于在道路施工、拆除工程等中破碎混凝土和沥青。

混凝土破碎机/砂浆灌浆机/抹光机的特点

关于气动式与液压式

·       选择气动式时

·       当现场有很多人,并且由1台空压机驱动多台混凝土破碎机时。

·       在远离空压机的地方使用混凝土破碎机时。

缺点

·       作业声音较大

·       需要有大型空压机。

·       不适合用于寒冷地区。



Ÿ   选择液压式时

·       已经拥有液压组件时。

·       作业现场狭小,无法送入大型机械时。

·       市区及夜间等不适合出现噪音的场合。

·       无法利用卡车等搬运到现场时。

·       在寒冷地区进行连续作业时。

 

【注意事项】

·       液压手动破碎机可以以破碎机+液压装置+液压延长软管的三件套形式使用。

·       凿头(末端刀具)因破碎机的型号而异。

·       液压手动破碎机通常标配1支凿头。

·       要使用混凝土破碎机,必须进行操作振动工具的安全和健康培训。

 

要点如下!

·   请确认是气动式还是液压式。

·   请确认质量(自重)(kg)。

·   请确认所用凿头的直径(刀柄直径)、形状。

·   请确认是否有液压发生装置。(破碎机无法单体直接使用。)

·   破碎机的打击力与破碎机重量成正比。(自重越重则打击力越强。)


砂浆灌浆机                                                                                                                                                    

用于向窗框周边、门框周边的缝隙部分注入砂浆。

混凝土破碎机/砂浆灌浆机/抹光机的特点

特点

·       在建筑现场施工时,可以轻松地将砂浆注入到窗框和门框周边等难以手动灌浆的缝隙中。

·       能够快速、准确地操作,效果美观。

用途

窗框、门框周边的填充。

管道锚固施工的后处理。

砌块接缝部位的填充等。

采用类似于注射器的吸入后再挤出的结构,因此不会污染周围区域,并且可以快速轻松地完成填充。

混凝土破碎机/砂浆灌浆机/抹光机的特点

 

小知识  什么是砂浆…

砂浆是由水泥或石灰与沙子混合,然后再用水调合而成。

 

要点如下!

·   请根据充填位置相应选择尖端形状、灌注口形状宽度(mm)。

·   请根据使用量相应确认行程(L)。

尖端形状

混凝土破碎机/砂浆灌浆机/抹光机的特点

 

抹光机                                                                                                                                                           

这是用于将混凝土地坪修整平坦的整平设备(俗称机械抹刀)。

混凝土破碎机/砂浆灌浆机/抹光机的特点

最底部的刀片上装有抹平盘(俗称圆盘),用于消除高低不平(※平整度调整)。

※ 什么是平整度调整

使不平坦或不平坦的区域变得光滑平坦。

混凝土破碎机/砂浆灌浆机/抹光机的特点

 

 

特点

·       在建筑工地的地坪施工中,抹光机能够快速、美观地完成去除高低不平(平整度调整)工程和抹光工程。

·       依靠动力让最底部的刀片(抹刀)旋转,依靠机械力量完成抹光修整作业。

抹平盘和抹刀

抹平盘

在混凝土尚未凝固硬化时,抹平不平整的地方。

混凝土破碎机/砂浆灌浆机/抹光机的特点

 

仅使用抹刀时

如果混凝土已经凝固硬化,拆下抹光盘,使用抹刀进行修整。(抹刀的功能。)

混凝土破碎机/砂浆灌浆机/抹光机的特点

 

座驾式抹光机

当在大面积的范围内进行地坪施工,并且对完成速度和精度有要求时,可以选择座驾式抹光机。

混凝土破碎机/砂浆灌浆机/抹光机的特点

 

要点如下!

·   请根据施工面的平米数(m2)相应确认抹刀直径(作业宽度φ)。

·   作业宽度通常包括φ60、φ75、φ90、φ100、φ120五种。

常规的作业宽度

·   小于50m2的地坪作业→φ75

·   50m2以上的地坪作业(根据平米数)→φ100、φ120或同时使用多种不同尺寸


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities